欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

不锈钢的钻削加工,如何避免折损?

  • 2021.11.16 15:24:16
  • 米思米
  • 1402

问题

在钻削不锈钢时,如何避免发生折损故障?


高速钻头的加工效率较低,所以正在探讨采用超硬钻头。
当使用超硬钻头在不锈钢工件上进行钻孔加工时,发生了折损故障,是否有什么对策可以解决这一问题?

回答

加工不锈钢时的要点


不锈钢的热导率低,钻削时产生的热量会集中在刀具的切削刃上,所以刀具磨损会急速增大。
通过变更钻削条件能够缓和这一现象,但是效果很有限,因此在进行钻头选型以及钻削方法的应用时,必须将这种热量集中的现象考虑在内。

对于增大刃尖角(约135~140°)、减薄钻削刃形状和抑制肩部磨损的需求来说,可以说圆弧角型钻头能够有效满足。
另外,双螺距钻头通过在中途改变螺旋角角度,可同时兼顾切屑的排出性与高刚性。
关于钻削条件,建议尽量减少步进次数或采用非步进钻削加工,以减轻钻削时钻削刃与钻削面的摩擦现象。无需特别降低钻削速度、进给速度。

折损故障对策案例

不锈钢的钻削加工,如何避免折损?

推荐商品简介

适用于不锈钢钻孔加工的超硬钻头产品线


圆弧角型钻头

不锈钢的钻削加工,如何避免折损?

TiAlN涂层超硬钻头
圆弧角型/立铣刀柄型/标准型
TAC-CR-RFESDRA

不锈钢的钻削加工,如何避免折损?

 

不锈钢的钻削加工,如何避免折损?


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities